结果:找到"MSPM0L1306 串口 LED 按键 中断",相关内容810条
  • 基于MSPM0L1306的开发板-新品评测-串口收发与按键中断控制LED
  • 1.整体使用评价这个芯片功耗很低,非常适合物联网使用;这个开发板比较小巧,管家引出丰富,适合直接做核心板进行二次开发。颜色分类,防止差错,这个非常值得点赞哦。2.开发项目流程首先感谢立创商城哦。我收到的开发板实物如下:实现任务:1-按键是SW1控制3个LED显示(LED2~4)上电时:LED2~4,每秒闪烁一次;按第1次:只有LED2亮,其它灭;按第2次:只有LED3亮,其它灭;按第3次:只有LED4亮,其它灭;按第4次:LED2~4全亮按第5次:LED2~4全灭;按第6次:LED2~4,每秒闪烁一次;按第7次:只有LED2亮,其它灭;按第8次:只有LED3亮,其它灭;按第9次:只有LED4...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MSPM0L1306 LED 发帖人:Winer 发帖时间:2024-01-27 20:19:00
  • 做一个按键控制器
  • 公司因为业务需要,做一个按键控制器,外形类似老式秒表。A键对应(键盘1),B键对应(键盘2),C键对应(键盘3),D键对应(键盘0)要求,支持A+C键同时按下触发(对应键盘9)。方案1:Type-C连接,要求两个设备并入一个Type-C线连接到电脑Type-C口或者安卓pad的Type-C口。方案2:通过蓝牙连接,需要加入充电电池。备注,如果加入电池,需要整体体积尽量小,外壳打算使用3D打印制作。项目比较急,有兴趣留言。如下图:
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 蓝牙 发帖人:一路小跑 发帖时间:2022-11-18 09:13:00
  • 【遥控器开发基础教程2】开源编队无人机-中断(按键检测)
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列中断(按键检测)图1一、轻触按键1.1轻触按键简介轻触按键是众多按键中的一款产品,它其实相当于是一种电子开关,只要轻轻的按下按键就可以把开关接通,松开时把开关断开。轻触按键由于微动开关的特性以及体积小、质量轻的优势在家用电器方面得到了广泛的应用,应用场景有:电视机按键、遥控器按键、电脑按键、键盘按键、显示器按键、照明按键等,如下图所示。图21.2轻触按键原理以四脚轻触按键示例,四脚轻触开关的内部结构如下图所示。图3这种开关的工作原理,其实和普通按钮开关的工作原理差不多,由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚轻触开关中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 检测 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 15:30:00
  • 哪位老师有这种3个脚的拨动开关的封装?
  • 哪位老师有这种3个脚,脚距2.54mm的拨动开关的封装(最好带3D图)。找了好久都找不到带3D效果的这种拨动开关的封装。感谢分享的老师!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 封装 开关 发帖人:番茄炒蛋 发帖时间:2020-09-24 03:32:00
  • STC15单片机实战项目软件开发第三讲-按键检测(外部中断)
  • 软件开发第三讲-按键检测(外部中断)一、工具链接1、Keilc51UV4https://yunpan.360.cn/surl_yrIfYYmeRFk2、STC-ISP下载软件https://yunpan.360.cn/surl_yxH4CuUUvI3二、学习板获取方式方法1:自己设计PCB,自行打板焊接;方法2:用群主设计的PCB,自行打板焊接;方法3:向群主购买,淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=612010801228三、程序功能1、单击按键1,运行指示灯状态翻转;2、长按按键1超过2s,运行指示灯闪一下。四、硬件部分运行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 实战项目 单片机 STC15 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-04-03 06:30:00
  • 串口转USBHID键盘鼠标方案
  • 方案概述本方案的实现基于串口转标准USBHID设备芯片CH9328/CH9329,芯片根据不同的工作模式,可以在计算机上被识别为标准的USB键盘、鼠标设备。芯片无需编程,可以在用户端轻松实现模拟键盘鼠标动作。芯片接收符合其数据格式的串口数据,并自动将其转换为键盘与鼠标数据上传给计算机。CH9328只具备单一模拟键盘的功能,CH9329可以看作是CH9328的升级版,可以单芯片实现模拟键盘+相对鼠标+绝对鼠标的功能,且可根据实际需要进行模式切换。功能特点支持5V和3.3V模式,内置晶振;默认9600bps,支持各种常用波特率,且可通过工具修改;多种芯片工作模式与串口通信模式,应用灵活;支持普通...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: CH9328 CH9329 USB盘 USB鼠标 转鼠标 发帖人:WCHTECH39 发帖时间:2019-06-03 15:12:00
  • 串口转HID键盘鼠标芯片:CH9329
  • 概述CH9329是一款串口转标准USBHID设备(键盘、鼠标、自定义HID)芯片,根据不同的工作模式,在电脑上可被识别为标准的USB键盘设备、USB鼠标设备或自定义HID类设备。该芯片接收客户端发送过来的串口数据,并按照HID类设备规范,将数据先进行打包再通过USB口上传给计算机。通过提供的上位机软件,用户也可自行配置芯片工作模式、串口通信模式、串口通信波特率、多种超时时间、VID、PID,以及各种USB字符串描述符。下图为其一般应用框图。特点支持12Mbps全速USB传输,兼容USBV2.0,内置晶振;默认串口通信波特率为9600bps,支持各种常见波特率;支持5V电源电压和3.3V电源电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: HID 鼠标 转接 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-04-30 14:21:00
  • 哪里有优雅实用的键帽?
  • 工业仪表上一般都是需要按键的,常用的如上下左右,取消,确认共6个键。常用的圆键帽,太硬了,手感也不好。薄膜按键的寿命有限,容易破;硅胶按键还得开模。谁能推荐一下好的键帽,或者成品按键模块?
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2017-09-04 12:45:00
  • 矩阵键盘16按键+独立按键IIC通讯总线节省管脚资源IIC模块
  • TY-JP01总线式可级联矩阵键盘模块模块参数:1、通讯方式:IIC(兼容3-6V电平)2、供电电压:3-6V3、尺寸:85MM(长)*45MM(宽)4、通讯频率:最大95KHZ5、工作环境:?40?Cto+85?C6、ESDprotectionexceeds2000VHBMperJESD22-A114and1000VCDMperJESD22-C1017、最多八个模块级联;接线方式1-------VCC(电源3-6V)2-------SDA(数据线)3-------SCL(时钟线)4-------INT(中断线,可不接)5-------SWIT(独立按键,可不接)6-------GND(地)...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 盘 IIC总线 模块 矩阵 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:31:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: